This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300,不带TVS

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617751/tpd8s300-without-tvs

主题中讨论的其他部件:TPD8S300, TPD2S300

大家好,

 没有电视时,TPD8S300是否具有成本降低版本? 客户只想使用对VBUS短路功能而不是ESD。 谢谢。

此致,

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,

    TPD2S300是TPD8S300的低成本版本。 TPD2S300仅支持CC1和CC2上对VBUS短路的保护2通道。
    www.ti.com/.../TPD2S300

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Eric。 很好地听到你的声音!

    客户要求4个通道对VBUS短路,不带ESD保护,这是TPD8S300的引脚对引脚。 由于内部的ESD保护不符合其要求,他们将使用外部ESD保护设备。 删除ESD保护功能是他们所说的降低成本版本。 我想知道我们是否有该设备?

    此致,

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,

    我们没有用于此应用的引脚对引脚产品。 我建议使用TPD2S和外部TVS二极管来实现此目的。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Eric。 这很有帮助。

    此致,

    网卡