This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:TUSB501操作系统设置问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618614/tusb501-question-for-tusb501-os-setting

部件号:TUSB501

各位专家,您好!

由于TUSB501内有一个LFPS控制器来自动控制DE,我想知道操作系统设置是否也自动控制了3.0 中的LFPS信号吗? 我的意思是,如果操作系统设置仍对LFPS信号有效。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacky:

    LPFS被绕过,它们不受操作系统和DE设置的影响。

    此致