This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:是否可以通过交叉点运行1pps信号?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618578/sn65lvcp408-can-you-run-a-1pps-signal-through-the-crosspoint-ok

部件号:SN65LVCP408

大家好,没有特定的最小输入信号频率,是否有任何特殊的预防措施,我应该为1pps信号做准备?

RS

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    我看不到1pps信号有任何问题。  由于信号速率非常慢,所有连接都必须直流耦合在一起。

    此致,