This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:设备重置期间CSI输出状态?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618078/ds90ub964-q1-csi-output-state-during-device-reset

部件号:DS90UB964-Q1

您好,

我想知道设备重置期间CSI的输出状态是什么? 更具体地说,当964重置时,CSI输出是否会转至LP11 (低功耗)模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    在设备重置过程中,CSI输出处于高阻抗状态(PDB=0)。 它不由LP或HS驱动器驱动。

    此致,
    达沃尔