This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:机箱最高温度规格?

Guru**** 2562270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618295/dp83867ir-top-case-temp-spec

部件号:DP8.3867万IR

大家好,

 

 在数据表中,DP8.3867万IRPAPR的最大工作结温为105C。 此外,您能否告诉我 最高机箱温度 (最大负载时)? 客户需要此规格。

 

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    您应该能够从接线至外壳电阻率数据表中的热电阻率系数得出此值。 通常,此数字很低,且外壳顶部比接线温度高1 C或2 C。

    因此,机箱最高温度约为106C。 请参阅数据表了解热系数,在最坏情况下PHY的最大功耗为~650mW。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rob。

    此致,
    李三