This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:关于DP8.364万,在A-1730中提到的同步以太网模式是否需要运行PTP堆栈?

Guru**** 2562930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617898/dp83640-about-dp83640-does-the-synchronous-ethernet-mode-mentioned-in-an-1730-need-running-the-ptp-stack

部件号:DP8.364万

我想使用 同步以太网模式,时间戳,8.364万的触发器和事件。我已经查看了软件开发指南,C lib及一些文档。

有些 文档说它必须运行堆栈,但我检查的代码似乎不是。 我有点困惑。

我想知道PTP堆栈是否应该运行才能实现这些功能。

非常感谢!  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,小路,

    必须使用PTP堆栈,以便在DP8.364万内部保持准确的1588时钟。 PTP堆栈通过检查PTP消息的时间戳,然后调整DP8.364万内部运行的时钟来实现此目的。

    同步以太网模式是在DP8.364万内部运行的设置,但必须由主机处理器启用。

    时间戳,触发器和事件均由DP8.364万生成,但处理器必须事先设置这些信息。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢英俊!

    我刚刚设置了SYNC_ENET EN位(PHYCR2的位13), 两个8.364万时钟输出被锁定(默认为25M)。 虽然相位是随机的,但它们被锁定。 所以我认为 像您所说的同步以太网模式是

    8.364万的内部功能(我甚至没有MAC来执行此操作,只需设置PHYCR2的13位,然后通过电缆连接到8.364万)。

    但我认为REST 功能可能需要PTP堆栈,因为这些 功能需要传输/接收数据包配对或一些帧检测(1588包?)

    我知道这些 功能必须设置为8.364万,我的意思是,像 同步以太网 模式一样,我似乎不需要在应用层运行堆栈。 我只设置了一些寄存器。 但是,对于 时间戳,触发器和事件,我应该在 应用程序层运行堆栈。

    我对吗?

    非常感谢你们,你们帮助人们,让世界变得更美好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,小路,

    您回答正确。 要在同步以太网模式下运行,您不需要运行PTP堆栈。

    对于时间戳,触发和事件,您需要运行1588堆栈。 如果没有堆栈正在运行,则功能将不会有任何意义。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob:í a
    关于相位调整,我注意到在3.2 的An-1729中有一个建议或示例,但我在软件开发指南1.97 173中没有找到任何信息。
    我想知道C lib(EPL)或堆栈中是否实现了相位对齐功能?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有显式功能,但您可以从EPL中获取某些功能。

    请参阅EPL\protocol\PTP\ptpControl.c第272行至312行。

    如果需要,该函数将从备注//相位对齐CLKOUT开始

    该功能似乎实施了在AN-1729中详述的相位对齐程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题解决了!
    Rob,感谢您的帮助!