This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:使用TUSB7340时无法编程

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618354/linux-tusb9261-unable-to-program-when-using-tusb7340

部件号:TUSB9261
主题中讨论的其他部件:TUSB7340

工具/软件:Linux

您好,

我们有Linux闪存刻录机工具,当尝试通过TUSB7340对设备进行编程时,无法进行编程。 但是,如果我们在同一台PC上使用不同的USB端口(即不是通过TUSB7340),则可以完美地进行编程。

该工具认为它已正确发送所有数据,并打印出它已成功编程,但在重置或关闭电源后重启时,TUSB9261仍未编程。

使用TUSB9261和TUSB7340演示板可以看到这种情况

在TUSB7340和TUSB9261被daisychained的自定义主板上也可以看到类似的行为。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:

    我不知道在运行编程工具时,是否可以在TUSB9261和TUSB7340之间拍摄USB数据?

    此致,
    Roberto