This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VREF2上的主控制器,VREF2和VREF1侧的从控制器

Guru**** 2942080 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618355/pca9306-master-on-vref2-slave-on-vref2-and-vref1-side

部件号:PCA9306

PCA9306支持,

我们的客户希望将PCA9306用于I2C总线,主电源为3.3V,从属总线为1.2V。  此外,还有其他从属设备连接到3.3V侧的I2C总线。  我了解可以根据此e2e帖子在VREF2上设置Master:
e2e.ti.com/.../143.9494万

这是否有任何含义,因为译员和主译员在同一侧有奴隶?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren,您好!
    我想不出任何重大影响。
    Francis Houde