This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A -数据表/参考原理图不一致/错误

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617460/tfp401a-tfp401a---datasheets-ref-schematic-inconsistency-errors

部件号:TFP401A
主题中讨论的其他部件: TFP501TFP401

您好,

参考TI的TFP401A和参考原理图( http://www.ti.com/lit/an/slla134/slla134.pdf

-         数据表引脚输出中的引脚67是DVdd,但在同一数据表中,请参考sch (第19页,图21)将其显示为CAP,未连接到3V3。 哪一项是正确的?

-         数据表引脚中的引脚99为RSVD,但相同的数据表参考sch (第19页的图21)将其显示为PVDD2并直接连接到3V3。 哪一项是正确的?

-         数据表第21页说明AVDD,DVDD等设备上的每个引脚使用0.01 (10nF),但原理图显示100nF。 稳定性显然很重要,而且板材空间非常有限,因此我们不能两者兼而有之。 建议使用哪一项?

非常感谢

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    您链接的参考原理图适用于TFP501/403。 它们与TFP401A不同。 数据表和参考原理图均正确。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,I.K.
    链接到的参考原理图是我们唯一能找到的,并且是从另一个TI文档中引用的。 您能否提供TFP401A官方参考示意图的链接?
    非常感谢
    Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    该原理图也适用于TFP401,唯一的区别是引脚输出,但信号相同。
    此致