This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:用于CAT5的RJ45

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618149/tmds181-rj45-for-cat5

部件号:TMDS181
主题中讨论的其他部件: TMDS171DS22EV5110

尊敬的先生  

TI是否具有用于TMDS181或TMDS171的RJ45连接器EVM?

我们的客户想知道,如果使用CAT5电缆,TMDS181或TMDS171可以支持多长时间,您是否有任何测试数据?

e2e.ti.com/.../DS22EV5110_2D00_EVKC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我们没有带RJ45连接器的TMDS181或TMDS171 EVM,而且我们没有使用CAT5电缆的测试数据。

    如果您想进行测试,我可以提供参考文档。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Moises

    还不错!! 请提供文档
    我将按照本文档进行测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我将通过电子邮件向您发送可用文档。

    此致