This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:是否可用于驱动1920*720屏幕

Guru**** 2562920 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618013/ds90ub927q-q1-could-it-be-used-to-drive-a-1920-720-screen

部件号:DS90UB927Q-Q1

一 个DS90UB927Q-Q1和928可支持高达720p的屏幕。

如果我们使用2*927和2*928,是否可以用于驱动1920*720屏幕?

如果IT部门可以提供支持,如何提供? 如果没有,原因是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    不能,两个UB927s +两个UB928s不能用于驱动一个显示面板,它们不是为这种应用而设计的。为什么不使用UB947?

    Rgds,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我知道,UB947更适合此应用。

    仅用于技术讨论,如果较高分辨率的屏幕(如1080p)可以由两个或更多芯片驱动,而这些芯片用于较低分辨率的应用(如720p)。

    如果不是,有什么限制?

    非常感谢。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是“更适合”,而是“必须”使用ub947/948用于1080p面板。 UB927/928 不适用于1080p。

    如果考虑将两 个芯片作为高清面板的驱动程序,如何同步。来自2ch的视频?

    此致,

    Steven