This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410引脚输出和Orcad原理图符号

Guru**** 2616345 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616270/ds250df410-ds250df410-pin-out-and-orcad-schematic-symbol

部件号:DS250DF410

您好,

我正在寻找完整的数据表(带有引脚),但似乎在TI网站上找不到它
您能否建议如何尽快获得它以及Orcad原理图符号和SI模型?
感谢你的帮助。

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以通过TI产品页请求并访问DS250DF410数据表和其它宣传资料,例如EVM板设计文件。 单击"特别备注"下方的链接。

    www.ti.com/.../DS250DF410

    对于DS250DF410,我们生成了Altium符号,该符号用于EVM原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我能得到Altium One吗?

    然后可以将其转换为Orcad,

    请指出我可以下载它的位置。

    谢谢!
    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您提供了您的电子邮件地址,我可以通过直接消息跟进。

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,请使用bingoeugene@gmail.com
    感谢你的帮助。
    尤金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太好了,我已通过电子邮件将文件发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rodrigo:
    需要更多的帮助。
    据我所知,有一种工具可用于对再定时器进行调谐和编程。
    我已经下载了编程指南和一些关于EPPROM格式的信息以及一些“更新程序”应用程序,但似乎仍然缺少某些内容。
    请确认您是否可以向我发送以下信息:
    -GUI工具应用程序,可以安装并与更新程序一起使用
    -默认EEPROM文件(或文件的几个版本),以启动并查看它是否可以在我们的应用程序中工作
    任何BMC实用程序(我们使用的是Aspeed 2400)来进行交互式I2C调谐。
    非常感谢所有的帮助。

    谢谢!
    尤金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eugene。 只是确认我已通过直接电子邮件回复此项目。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师