This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:差分极性

Guru**** 2563520 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617989/ds100mb203-differential-polarity

部件号:DS100MB203

您好,

我希望这不是一个愚蠢的问题。

我是否需要考虑DS100MB203上输入信号的极性?

那么,我是否可以将被测设备的P (osiiv)端连接到输入端,除非它将显示在输出端?

此数字似乎表明不可能:

如果不可能,如果我不想依赖PCI Express总线的极性反转功能,还有其他方法吗?

谢谢,BR

埃利亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    DS100MB203不考虑PCIe协议,因此您可以交换输入或输出来反转P/N极性,以改善路由。

    此致,