This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:请求Linux Flash刻录机工具的源代码

Guru**** 2563510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617820/linux-tusb9261-requesting-source-code-for-the-linux-flash-burner-tool

部件号:TUSB9261

工具/软件:Linux

我在论坛上看到了Linux Flash刻录机工具。 请您提供Linux代码的链接,以便我为我的系统进行编译。

我想将它交叉编译成与TUSB9261相关的闪存的在线程序。   我看到过关于此问题的帖子。  如有任何其他信息,我们将不胜感激。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet,您好!

    我已将该工具发送到您的电子邮件

    此致,
    Roberto