This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI1510:示意图复习

Guru**** 2563520 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI1510, PCI1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617944/pci1510-schematic-review

部件号:PCI1510
主题: PCI1520中讨论的其它部件

尊敬的团队:

是否有人可以帮助我的客户查看原理图?

如果是,请提供邮件地址给我,我可以通过邮件发送示意图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题。

    我们是否有类似的解决方案可以支持-40到85摄氏度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以在E2E中以私人信息的形式向我发送该原理图。
    有一个扩展温度PCI1520,它与PCI1510相同,但我们有两个控制器。
    此致