This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A:关于TPS2513A/4A的D+/D-电容负载问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616546/tps2513a-about-d-d--capacitive-load-of-tps2513a-4a-question

部件号:TPS2513A

大家好,

请问,TPS2513A/4A的D+/D-电容负载是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您可以帮助更新信息吗? 谢谢。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的提问。 我会研究一下这个问题,然后回复给您

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    两个TPS2513A/4A都是仅DCP设备,这意味着D+/D-短接在一起。 仅DCP设备的电容式负载不是必需的,因为USB信号没有经过这两个引脚。

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaime,您好!

    其他无版本与A版本相同? 对吧?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正确。

    Jaime