This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:可用于为便携式扬声器供电?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617737/tps65981-can-be-used-to-power-up-a-portable-speaker

部件号:TPS6.5981万
主题中讨论的其他部件: TPS2.574万B

大家好,支持!

请告知TPS6.5981万是否可以像交流/直流适配器一样用于为便携式扬声器供电。

便携式扬声器可能有,也可能没有内置电池。

不需要连接PC的USB接口。 只需要USB电源传输部分。

考虑到TPS6.5981万但 需要单个功能,最好在没有外部MCU或串行闪存的情况下工作,用于芯片配置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ikon,

    TPS6.5981万可用于处理您设计中的供电部分。 但是,TPS6.5981万需要在板上安装外部SPI闪存芯片才能从中加载配置。 没有SPI闪存,TPS6.5981万将无法启动。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ikon,

    如果您只对USB供电感兴趣,那么TPS2.574万B可以执行该任务,而无需串行闪存芯片配置。 TPS2.574万B DFP PD控制器  ,使用 电阻分压 器电路实现 5V,9V,15V,20V的默认电压设置 ,或调整 为5V,9V,12V,15V。

    有关更多信息,请查看以下内容:

    数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2.574万b.pdf

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    是的。 他们需要类似的东西,但此芯片用于电源端。 便携式扬声器位于电源‘s墨水'侧。

    是否有其他建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ikon,

    感谢您的澄清。 尽管如此,我认为没有任何其他产品能够 为 USB PD UFP应用实施简单的状态机流程。


    如果您有兴趣制作电源,那么TPS2.574万B将是一个不错的选择。 否则,对于电源插槽,我也同意Eric的说法,即TPS6.5981万能够满足您的预期应用。

    此致,
    Jimmy Hua