This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:SN75DP126

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616036/sn75dp126-sn75dp126

部件号:SN75DP126

尊敬的先生:

使用DP126的客户遇到一些问题,他们需要将EN电容器C391 (1uF)更改为10nF,然后DP126将正常工作。

您是否知道它会发生什么?  

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    1uF过大,建议起始点为200nF。
    您是否拥有EN,Vcc和Vdd的范围捕获?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的朋友们:
    EN的良好波形是什么? 我在您的数据表中找不到它。
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    此设备提到必须在电源稳定后进行重置,但没有特定的定时参数。
    尽管如此,它具有电压参数:
    Vth (EN)-> EN输入阈值电压最小=280mV,最大800mV
    EN Vil (最大值)= 0.285V VIH (最小值)= 0.8V

    POR电容器不会延迟信号,它们会产生很长的斜率。
    我猜是1uF电容器的极长斜率使设备处于未知状态。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的朋友们:

    如果需要修改,请检查以下示意图吗? 客户使用DP126,但无法正常工作。

    C94,C95:是否可以删除?

    C39,C40,R66,R67:COM Express设计指南的需求。

    C389,C390:是否可以删除?

    C394,C395,R307,R308:保留吗?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    您能否详细说明客户面临的问题,DP或HDMI上是否有视频?

    我对所有图片有点困惑,能否分享客户的示意图以供查看?

    我将通过电子邮件向您发送DP126EVM原理图和典型AUX通道连接图。

    此致