This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:底盘接地或数字接地连接

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617842/tpd4e1u06-chassis-ground-or-digital-ground-connection

部件号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他部件: DK-TM4C129X

保护二极管的接地针脚应连接到底盘接地还是数字接地? 对于以太网或USB,您会以不同的方式回答此问题吗?

我正在使用 TPD4E1U06来保护我的以太网和USB数据线。

我的"机箱接地"是以太网RJ45插孔和USB插孔周围的金属护套。 TI DK-TM4C129X开发套件的参考设计通过1MOhm和高电压盖(第30页)将以太网插头的金属外壳分离到数字接地: http://www.ti.com/lit/ug/spmu360a/spmu360a.pdf

用于以太网的二极管(D14)只是差动的;我不是直接跟随这个例子。 我在同一页面上对USB连接有相同的问题。 该示例显示了ESD二极管D5,D6和D7,它们将连接到数字接地。 如果这些二极管经过R36,您会得到更好的保护吗? 为什么将连接器屏蔽上的zaps与数据总线上的zaps区别对待?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许以太网TPD4E1U06 保护二极管接地不应连接到任何设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得-

    保护设备的最佳方法是将接地引脚连接到机箱接地,以便将尽可能多的电流从易碎的电子设备中分流出来。 对于任何接口协议,此答案都是相同的,因为无论设备如何,基本上ESD保护都是相同的。

    这是否能回答您的问题? 如果您需要更多帮助,请告诉我!

    谢谢

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alec,

    你的答案可能是最好的决定,但我希望比仅仅挑选我提出的一个备选办法更具煽动作用。

    为什么TI Launchpad选择使用USB保护二极管的数字接地参考,而不是像您建议的那样使用机箱?

    以太网不具有共同的基础。 如果开关的电压比我的设备高几伏,将保护二极管与我的本地机箱接地连接不会导致二极管压紧吗?