This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:输入引脚D的阻抗

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617827/sn65lbc180-the-impedance-of-input-pin---d

部件号:SN65LBC180

您好!  

请告诉我输入引脚D的阻抗是多少?

数据表中未列出它,我看到信号反射,并猜测它不是50欧姆阻抗。

下面是测试路径的外观:  ATE驱动程序--> ATE跟踪--> PCB跟踪-->设备输入

ATE驱动器,ATE跟踪和印刷电路板跟踪均为50欧姆阻抗控制,但不确定器件输入。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berry,

    D针脚不是50欧姆。 它是FET门的输入,因此具有高阻抗。

    此致,

    Daniel Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Daniel,
    非常感谢您的帮助,现在已经很清楚了!