This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 保护

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617996/protection

主题中讨论的其它部件:TVS3300

我正在寻找双向电视(背对背电视齐齐格纳)

 支架电压36V

案件0603或0805

ESD保护±30kV触点放电

质量:更好的AEC-Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    我们目前没有符合您上述要求的设备。 最符合您描述的设备是TVS3300,它是一款单通道单向浪涌保护设备,提供35A的浪涌保护和14kV接触/30kV空气间隙ESD保护。