This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:使USB供电应用与当今大多数高电流智能充电器兼容

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616596/tps2513-make-usb-powered-application-compatible-with-most-of-today-s-high-current-smart-chargers

部件号:TPS2513

您好,

我有一个关于USB供电设备中当前协商的PCB设计问题。 我有一个应用程序要求我提供至少1A的USB电流。 我的计划是使此应用程序与当今大多数USB智能充电器(Apple和其他公司提供)兼容。 我的理解是,有多种方法可以通过此类器件来协商电流,其中一些器件在D+和D-上具有不同的电压电平,而另一些器件只是短接D+和D-等。我在 您的产品系列中发现TPS2513,它用于对不同器件进行USB充电。 这是IC自动检测USB数据线配置,使连接的设备能够使用其最大支持电流进行充电。 我的问题是,是否可以用同样的IC来实际使USB供电设备与*几乎*所有USB充电器兼容? 我的计划是只使用TPS2513 ,将输入线路连接到VBUS线路。

您是否发现这种方法存在任何问题,或者您对如何做到这一点有更好的建议? 我可以看到 一个问题场景,即充电器本身上有一个TPS2513, 我的应用中有一个TPS2513,这是否会导致冲突?

此致,
Erlend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erland:

    TPS2513是USB A型专用充电端口控制器,这意味着它适用于充电应用(即充电器)。 使用A型端口时,它们只能作为电源,永远不会消耗电源。 这意味着不能有两个A型端口相互连接。 请注意,从未制作过Type-A至Type-A电缆。

    A型端口有四条线路:VBUS,GND,D+和D-。 在设备端,实施通常使用微控制器/处理器来完成,它可以接受USB数据(如有必要),VBUS线路可简单地用于直接为系统供电。 任何USB供电设备都已与大多数USB充电器兼容,但其能耗取决于充电器的功能。

    您是否打算通过充电器使用USB数据? 如果是这样,这部分可能不适合您。

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaime,您好!

    感谢您的出色回复。 在互联网上做了一些其他的阅读以及使用不同的USB充电器进行了一些实际测试,似乎我测试的每个USB充电器在负载正确的情况下总是提供最大电流。 我的应用程序只能耗电,而不能使用数据线。 因此,我现在知道我的申请不需要任何当前协商。

    此致,  
    Erlend Hestnes