This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] YUV至HDMI

Guru**** 2894810 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN75LVDS82, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616687/yuv-to-hdmi

主题中讨论的其他部件:TFP410SN75LVDS82DS90UB913A-Q1

大家好,

客户希望实现YUV至HDMI。 我发现我们没有可以直接将YUV转换为HMDI的设备。

是否有其他方法可实现YUV至HDMI? 例如YUV到RGB,然后RGB到HDMI。 TFP410可以将RGB转换为HDMI。 或其他方式?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我目前不确定我们是否有解决这一问题的办法。 我们将对此进行调查,并尽快提供答案。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,I.K.,

    好的。 感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    这是我们为YUV至HDMI提供的功能:

    DS90UB913A-Q1 -> LVDS信号--> SN75LVDS82 --> TFP410 -->TMDS信号

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,I.K.,

    感谢你的帮助。