This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:如何在csi0 4通道10/12位原始数据上输出1280x720@30fps色条基准

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614515/ds90ub964-q1-how-to-output-a-1280x720-30fps-color-bar-base-on-csi0-4-lane-10-12-bit-raw

部件号:DS90UB964-Q1

我已经阅读了数据表,并尝试 在csi0 4 lane 10/12 bit raw上输出1280x720@30fps色条,我将寄存器设置为示例,但它不能正常工作。

感谢您未完成此设置。   是否需要其它寄存器在开机后初始化?

模式生成器的8.5 .6.1 代码示例
#Patgen固定色条1280x720p30
WriteI2C (0x32,0x01)# CSI0 SEL和CSI0 enable
写入I2C (0x33,0x01)
WriteI2C (0xB0,0x00)# Indirect Pattern Gen Register
WriteI2C (0xB1,0x01)# PGEN_CTL
写入I2C (0xB2,0x01)
WriteI2C (0xB1,0x02)# PGEN_CFG
写入I2C (0xB2,0x33)
WriteI2C (0xB1,0x03)# PGEN_CSI _DI
写入I2C (0xB2,0x24)
WriteI2C (0xB1,0x04)# PGEN_LINE_Size1.
写入I2C (0xB2,0x0F)
WriteI2C (0xB1,0x05)# PGEN_LINE_SIZE0
写入I2C (0xB2,0x00)
WriteI2C (0xB1,0x06)# PGEN_BAR_Size1.
写入I2C (0xB2,0x01)
WriteI2C (0xB1,0x07)# PGEN_BAR_SIZE0
写入I2C (0xB2,0xE0)
WriteI2C (0xB1,0x08)# PGEN_ACT_LPF1
写入I2C (0xB2,0x02)
WriteI2C (0xB1,0x09)# PGEN_ACT_LPF0
写入I2C (0xB2,0xD0)
WriteI2C (0xB1,0x0A)# PGEN_TOT_LPF1
写入I2C (0xB2,0x04)
WriteI2C (0xB1,0x0B)# PGEN_TOT_LPF0
写入I2C (0xB2,0x1A)
WriteI2C (0xB1,0x0C)# PGEN_LINE_PD1
写入I2C (0xB2,0x0C)
WriteI2C (0xB1,0x0D)# PGEN_LINE_PD0
写入I2C (0xB2,0x67)
WriteI2C (0xB1,0x0E)# PGEN_VBP
写入I2C (0xB2,0x21)
WriteI2C (0xB1,0x0F)# PGEN_VFP
写入I2C (0xB2,0x0A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    8.5 .6.1 中的示例对于阵列生成是正确的。 有关详细的注册信息,请参阅d/s第92页的注释。本例中的默认数据类型为RGB888。 如果您需要将其更改为RAW10/12,请选择MIPI规格。 2.0 ,DT分别为0x2b和0x2C。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢你的帮助。  你是对的。 色条数据出来。

    我还有另一个请求:我们只使用FPD port0和port1作为摄像机输入1280*720,并使用csi0作为输出。 我们无法获取视频流数据。 如果正确配置了寄存器的值,我就不会这样做。

    但我们无法获取用于预览的摄像机数据。  请您提供完整的ub964初始化注册表列表给我们吗?  非常感谢。

    B.R.

    Michaelchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以通过电子邮件steven-shi@ti.com共享项目消息?

    此项目中的处理器是什么? 您可以参考UB964 EVM用户指南中的初始代码,其中一个关键点是您需要匹配来自传感器,UB964和处理器的视频格式。 谢谢。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,  

    谢谢你的快速反馈, 我会给你发邮件。 我们通过邮件讨论此请求。  

    B.R.

    Michaelchen