This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:英特尔DBI-OOB支持

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615920/tusb522p-intel-dbi-oob-support

部件号:TUSB522P

我们将在基于英特尔平台的项目中使用3.1 和平台驱动程序。
其中一个要求是在其中一个3.1 端口上支持英特尔DBI-OOB功能。
TUSB522P设备是否支持此功能模式,或者您是否可以建议我使用其他支持此模式的设备?

此致,

Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

       转接驱动器设计为符合3.1 的规格要求,如果DBI-OOB信令符合这些电气规格,则应支持它。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego。

    谢谢你。

    DCI_OOB是英特尔通过其USB3端口使用的单端CMOS信号。 TUSB522P是否支持单端CMOS?

    此致,

    Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些信号是否与LFPS相似? 本设备最初设计为仅与3.1 1代连接。 也许这些DCI_OOB信号可以通过,但需要运行测试以确认这一点。

    此致,
    迭戈。