This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0394:LMH0394/LMH0302添加0302添加交换机后返回损耗

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0394, TS3USB221, LMH0302, LMH0387, LMH0397, DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616809/lmh0394-lmh0394-lmh0302-return-loss-after-adding-switch

部件号:LMH0394
线程中讨论的其他部件: TS3USB221, LMH0302, LMH0387, LMH0397, DS25CP102

大家好,

我的客户在RX中使用LMH0394,在TX中使用LMH0302用于SDI应用。 但现在他们希望将TS3USB221置于LMH0394/LMH0302之前0302之前,作为TX/RX交换机。

问题将是如何在将此交换机添加到链中后评估输入/输出返回损耗。 你有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    TS3USB221是USB 2.0 交换机,工作速度高达480 Mbps。 这不足以与我们运行速度高达2.97 Gbps的3G-SDI设备配合使用。 他们是否打算这样使用设备?

    我有一些想法需要我们向您的客户澄清:

    1.如果必须使用交换机,我们建议选择DS25CP102,这是一个2x2交叉点交换机,运行速度高达3.125 Gbps。 或者,我们还建议考虑使用双向I/O设备,例如LMH0397或LMH0387,它在上述情况下主要用于LMH0394,LMH0302和交换机的用途。

    2.根据SMPTE规范测量回路损耗是75欧姆输入或输出的要求。 在100欧姆侧添加开关不会影响测量。

    此致,

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    非常感谢您的回复。

    它们使用TS3USB221是因为它的带宽为1.1GHz。 并且应该支持其HD-SDI应用程序(1.4Gbps)

    他们的结构图就是这样的。 因此TS3USB221应该会对返回损耗规范产生一些影响。

    我们有没有办法评估这种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    这似乎是一种奇怪的实施,因为SDI应用通常需要75欧姆的BNCs和75欧姆的电缆。 还会根据到BNC的信号路径具有75欧姆阻抗的假设来创建回波损耗规格。 我想进一步质疑这一应用,因为这种实施并不是典型的。

    但是,如果您想测量回波损耗的影响,我只需一次启用TS3USB221的一个通道,具体取决于是否启用了电缆驱动器或电缆均衡器。 因此,将有两个回波损耗测量值:
    1. RL,当信号路径从BNC到达LMH0394时。
    2.当信号路径从LMH0302到达BNC时,RL。

    同样,如果客户尚未开始选择组件,我强烈建议他们看看LMH0397,它允许您实现与上述相同的概念,但只使用一个芯片,而不是3个芯片(TS3USB221,LMH0302,LMH0394)和两个阻抗匹配网络。 此外,LMH0397中的RL网络已经集成。

    谢谢!

    Michael