This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用USB检测平板电脑是打开还是关闭

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614695/how-to-detect-if-a-tablet-is-on-or-off-with-usb

主题中讨论的其他部件:TPS2.581万TPS6.5982万

您好,USB社区,

我正在尝试了解如何检测 平板电脑是否已关闭或打开?

我正在使用TPS2.581万作为USB控制器,此设备可以检测平板电脑(或设备)是否连接到USB插座。

我想知道如何检测平板电脑是否打开或关闭,而不受电池状态的影响。

此致,

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    否TPS2.581万无法检测到平板电脑何时关闭或打开。 TPS2.581万是一款5V DFP控制器件,能够执行电缆连接检测和插头极性检测。 有关详细信息,请参阅数据表中的第7.1 3节和第7.3 .3.7 节。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:  

    谢谢。 是的,我知道这一点。

    我正在寻找一种检测平板电脑是否开启的方法。 您是否知道一台设备,多台设备或一个独立的解决方案无法实现这一目标?  

    此致,

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    我不知道有什么方法可以判断平板电脑是打开还是关闭。 您计划如何连接外部设备以检查平板电脑是否开启?
    我考虑推荐TPS6.5982万,因为它还具有GPIO控制,您可以将其设置为在事件中触发。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:  

    如果平板电脑打开/关闭,具体会触发什么?  

    GPIO应检测哪种触发信号?  

    此致,

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jon,

    我认为这种工作的唯一方式是让EC在设备终端触发器上,并 通过USB Type-C连接将PDIO消息发送到TPS6.5982万。 然后 ,将启用 TPS6.5982万的PDIO寄存器(0x5C),该寄存器可在设备/平板电脑打开时读取。

    有关  PDIO备用模式的更多信息,请参阅以下文档: http://www.ti.com/lit/an/slva855/slva855.pdf

    此致,

    Jimmy Hua