This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883的输入保护

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616863/input-protection-for-sn65hvs883

主题中讨论的其它部件:SN65HVS883

我正在使用SN65HVS883检测工业的数字输入信号。 我看过数据表,发现它具有ESD保护,需要MELF电阻器和电容器。 通常,我的输入信号为10至30 V,现场电源电压为12 V。 我的问题如下:

1.我是否需要为输入提供更多外部保护,如过压,浪涌保护?

2.输入电压是否可以超过 现场供电电压?

3.如果我不想将LED放在Rex引脚上。 如何处理此PIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atapol,

    我们的数据表推荐了外部保护,可解决问题1和2。 我在下面提供了一个屏幕截图:

    关于问题3:

    您不希望有LED指示灯存在的原因是否特殊?

    谢谢!

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Louie:
    感谢您的回答。
    请参阅问题3,我不需要使用LED显示输入状态,这可以降低一些功耗。 我在数字输入阶段看到,LED串联连接到电流限制器。 但如果需要,我可以使用LED。
    请注意,
    阿塔波尔