This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe中继器与MUX解决方案调查

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, HD3SS3212, HD3SS3412, DS80PCI810, DS100MB203, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617652/pcie-repeater-with-mux-solution-survey

主题中讨论的其他部件:DS125BR111HD3SS3212HD3SS3412DS80PCI810DS100MB203DS125MB203

大家好,

我可以知道TI可以将Maxim器件MAX4969 (中继器+ Mux)应用PCIe与Cover Gen3进行比较吗?

查找TI解决方案。 请您评论一下? 或者如果您有最佳解决方案,请告诉我,谢谢。

1.通过DS125BR111或DS80PCI810 + HD3SS3212或HD3SS3412离散

2.一个解决方案DS100MB203或DS125MB203

e2e.ti.com/.../MAX4969.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuo。

    最好的解决方案是使用DS100MB203或DS125MB203,因为它是单个设备解决方案。

    此致,