This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tmds171rgzevm:TNDS171无DDC

Guru**** 2614365 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617584/tmds171rgzevm-tnds171-without-ddc

部件号:TMDS171RGZEVM
主题中讨论的其他部件:TMDS171

DVI视频源已连接至评估板。 评估板没有视频输出-已通过hi-freq scope验证。

测试条件: DDC未连接到评估板。 DDC在没有评估板的情况下进行布线。 这意味着只有TMDS信号在评估板的输入和输出处连接。

1.在没有DDC的情况下,评估板是否能正常工作?

2.在评估板中,是否有特殊的方法可以在没有DDC的情况下工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ofek,

    当DDC不存在时,HDMI应发送默认视频,视频源是否为具有电平转换器的DP++源?

    HPD的状态是什么?

    您能否测量到有输入视频TMDS171?

    您是否可以使用TMDS171EVM和EyeScan工具绘制眼图?

    此致