This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914询问问题

Guru**** 2615825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616017/ds90ub914-ask-issue

尊敬的所有人:

   DS90UB914 ACK存在问题:  

   应用:传感器- DS90UB913 - DS90UB914 - CPU

   2.当CPU写入从914/913重置为SENSOR时,传感器ACK传输至913,但914不会向  CPU传输ACK。  

   3.此问题仅在执行传感器重置命令时发生。当传感器重置时,CLK绞线会拉低500毫秒。

   4. 我们设置了914 register(0x03)以启用Auto ACK,但也不生成ACK,为什么该功能无效?  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们收到了您的问题,并分配给应用程序进行审核和回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请帮助详细说明"reset"命令,此处的"CLK"是什么,为什么要将其拉至低值500毫秒?
    如果此“CLK”是UB913a的PCLK,则可能是由于此“丢失”PCLK而导致链路损坏,并且ACK停止到UB914a。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      感谢您的支持!  

      主机IC白色复位至传感器914/913,传感器ACK传输至91.3914万不是ACK输出至主机。  传感器复位时,将使I2C SCL降低500毫秒。

      如果我们可以设置 914寄存器(0x03)以启用自动确认? 如何解决914无ACK问题? 该问题将导致主机IC 停止 。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,很抱歉,我无法理解您的问题,请帮助提供UB913和UBA914面的sch和I2C图解,表示没有ACK。
    对于UB913/914A,我们尚未在大众客户中遇到任何ACK问题。 我对这个问题很好奇:由于I2C SCL被拉至GND 500毫秒,您仍然可以看到从传感器到UB913a的ACK?

    此致,
    Steven