This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:PatternGen:垂直前/后门廊和空白要求

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616296/ds90ub964-q1-patterngen-vertical-front-back-porch-and-blanking-requirements

部件号:DS90UB964-Q1

垂直框架空白参数INDIRECT PAGE0:(0x0E PGEN_VBP,0x0F PGEN_VFP)背后的实际注意事项是什么。

考虑到FP数据链 路通过另一个通道传输背信道数据,因此不需要在帧之间传输信息的时间,这些额外线路是否绝对必要?


将这些值设置为0x00是否有任何不利之处,例如总垂直线(0x0A,0x0B)与活动垂直线(0x08,0x09)相同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    显示屏中的扫描电路需要垂直消隐。  它 告诉扫描电路追溯到显示屏顶部并开始扫描下一帧或图片。  

    此致,

    达沃尔