This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:I2C从5V转换为3.3V的原理图

Guru**** 2616425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617389/tca9617b-schematic-for-i2c-translation-from-5v-to-3-3v

部件号:TCA9617B
在“线程: ADS1115”中讨论的其他部件

您好,我有兴趣使用此IC将我的Analogic转换为数字转换器,它在5V至3.3V的电压下与我的Raspberry pi3B配合使用,但我找不到任何具有此案例值的原理图模型。 有人能帮我吗?

非常感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好mhc0.0017万:
    这是ADC还是I2C控制的器件? Raspberry pin是否有I2C端口? 这是一种漏电开放通信协议,因此您不能只使用任何电平转换器或转换器。 TCA9617B设计用于I2C,它支持快速模式plus (1MHz)。 您是否以该频率工作?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    非常感谢您的回答。 我的Raspberry具有3.3V I2C端口,因此我需要将5V的电平转换为Pi电平。 在这里,我附上了一个示意图,其中包含我认为必要的连接,但我不确定。 如果它们正确,我想知道在正确工作TCA9617B时必须使用的电阻值。 转换器是ADS1115,我将使用正常工作频率(我认为是400kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来不错。  您需要根据速度和总线电容选择您的拉电阻。  我们有一个应用程序不能涵盖该选择流程。

    如果您有疑问,请告诉我。

    弗朗西斯·胡德