This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DP8.3848万C:DP8.3848万C芯片是否支持EtherCAT通信

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617395/rtos-dp83848c-does-dp83848c-chip-support-ethercat-communication

部件号:DP8.3848万C
主题中讨论的其他部件:TLK110

工具/软件:TI-RTOS

您好,

根据Beckhoff提供的PHY选择指南(http://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidevEtherCAT.pdf) 2.5 假定为符合EtherCAT"。

 PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_IceV2 03.01 下的示例EtherCAT应用程序与AM335xSitara 01.00 评估板(PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_3_03_00_04)配合使用。 评估板使用TLK110 PHY芯片。 现在TLK110 PHY需要一些配置才能使其适用于EtherCAT应用(例如 强制全双工,禁用对奇数半字节插入的奇数半字节边界中传输错误的检测,将LED配置配置为模式3,LED闪烁速率,快速链路断开检测等)

该指南说明EtherCAT需要增强链路检测,但DP8.3848万是否支持增强链路检测? 如何更改样例TI EtherCAT应用以启用增强的链路检测? 是否需要增强链路检测?

此致

莫哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据Beckhoff提供的PHY选择指南(download.beckhoff.com/.../an_phy_selection_guidevEtherCAT.pdf) ,DP8.3848万C芯片列在“假定满足2.5 要求的以太网PHY示例”下。

    PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_IceV2 03.01 下的示例EtherCAT应用程序与AM335xSitara 01.00 评估板(PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_3_03_00_04)配合使用。 评估板使用TLK110 PHY芯片。 现在TLK110 PHY需要一些配置才能使其适用于EtherCAT应用(例如 强制全双工,禁用对奇数半字节插入的奇数半字节边界中传输错误的检测,将LED配置配置为模式3,LED闪烁速率,快速链路断开检测等)

    在我们的定制板中,我们使用DP8.3848万C PHY芯片。 如果将PHY芯片用于相同的TI EtherCAT应用示例,则PHY芯片需要哪些配置才能用于EtherCAT通信? 上述TLK110配置不适用于DP8.3848万,因为大多数寄存器不同。 所以我的问题是DP8.3848万C PHY芯片是否可用于与AM335x的EtherCAT通信? 如果是,则需要进行哪些配置更改?

    Beckhoff指南指出EtherCAT需要增强链路检测,但DP8.3848万是否支持增强链路检测? 如何更改样例TI EtherCAT应用以启用增强的链路检测? 是否确实需要增强链路检测?

    此致

    莫哈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohit,

    是的,DP8.3848万C可与AM335x一起用于EtherCAT应用程序。
    请在PRU中启用增强链路检测。 这将允许AM335x监控RX_ER引脚并通过其行为确定链路质量。

    使用此选项是因为DP8.3848万C不具有快速链路断开功能。 因此,使用了增强的链路检测功能。

    此线程还将讨论此问题: e2e.ti.com/.../30.4273万

    此致,
    罗斯