This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:在VDD_IO 1.8V的情况下,单电源和双电源操作

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617326/tlk110-single-and-dual-supply-operation-in-case-of-vdd_io-1-8v

部件号:TLK110

您好,

如果我使用1.8V电压为VDD_IO供电,我是否必须参考双电源工作原理图并将1.55V电源连接至PFBIN1和PFBIN,或者单电源电压操作是否仍然仅应用将3.3V连接至AVDD?

此致,
Alari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alari:

    VDDIO不涉及PFBIN连接。
    VDDIO可以是1.8V,2.5V或3.3V。

    如果要提供外部1.55V电源,可以在PFBIN引脚上执行此操作。
    您仍需要为AVD引脚应用3.3V电源。

    此致,
    罗斯