This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:SN75LVDS83B上拉

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617463/sn75lvds83b-sn75lvds83b-pullups

部件号:SN75LVDS83B

您好,

在图 SN75LVDS83B的14个数据表显示所有数据线上的4K7上拉。 但数据表中没有提到放置此类上拉菜单的位置。

是否需要它们?

如果是,为什么? 有什么用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    不需要上拉,因为此输入具有内部下拉。 无论如何,如果应用程序只需要18位颜色,请连接未使用的输入D5,D10,D11,D16,D17, D23,CMOS IN带,D27至GND。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    不确定"连接D5,D10,D11,D16,D17, D23,CMOS IN (带接地)和D27 (带接地)"。 我们需要用什么来连接第一组信号?

    您的意思是"连接D5,D10,D11,D16,D17, 带CMOS输入的D23和带接地的D27

    "连接D5,D10,D11,D16,D17, D23,CMOS输入,带VDD和D27,带GND"
    谢谢
    Riccardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我想说"连接D5,D10,D11,D16,D17, D23和D27至接地'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Joel