This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A - I2C和EEPROM

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP403, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617461/tfp401a-tfp401a---i2c-and-eeprom

部件号:TFP401A
主题中讨论的其他部件:TFP403TFP401TFP501

您好,

文档SLLA134显示DDC_SCL/SDZ/SA和PROM_SCL/SDA,但它们都不在TFP403/401上。

这些针脚用于其他用途和/或没有此类信号。

请您解释一下。

谢谢

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    该文档适用于TFP501/403,而不适用于TFP401。

    在TFP403数据表中,这些引脚的引脚说明显示“Reserved. 请参阅TFP501数据表以了解将来的用途。"

    在TFP501数据表中,这些引脚实际上是DDC_SCL/SDZ/SA和PROM_SCL/SDA。

    此致,
    I.K.