This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:多个下行流的集线器堆栈

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617346/tusb4041i-hub-stack-for-many-downstreams

部件号:TUSB4041I

您好,

客户希望如下所示使用TUSB4041。

是否可以连接到以下连接?

为实现快速,如果在第1层采用TUSB8020,则PC与第1层的3.0 通信以及设备与最后一层的2.0 通信。 正确吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    结构图正确。

    如果您将TUSB8020连接到PC,则PC与TUSB8020之间的通信将同时位于3.0 2.0 和2.0 中,因为远端2.0 层中的集线器仅为USB,因此PC与USB设备之间的通信将为

    此致