This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:用于HDMI传输

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617339/hd3ss460-for-hdmi-transmit

部件号:HD3SS460

您能否提供HDMI应用程序?

其他,我有一个关于DP的问题:为什么RX1,RX2不需要交流电耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图4,图5,图6 RX1,RX2无交流电偶。 但Tx1,TX2需要交流电耦合。为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    高速信号只需在每条线路上安装一个交流电容器,电容器放置在C型连接器的Tx上,Rx端口没有交流电容器,因为它们将放置在来自其他设备的Tx上。

    如果您需要,也可以在Rx中放置交流电容,根据3.1 的规格,第1代通道的总电容应介于75nF和200nF之间。

    我将检查是否有任何关于使用HD3SS460的C型HDMI的应用说明。

    此致