This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:Thunderbolt优先检测不正确

Guru**** 2571785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616697/tps65982-thunderbolt-first-detection-incorrect

部件号:TPS6.5982万

如果主机进入S5,我们插入Thunderbolt设备,然后打开操作系统,设备管理将检测到USB 3.1 集线器<=它不正确。

然后我们将其重新插入操作系统,可以正确检测。

当我们插上电源并在电池模式下关闭系统(AR和PD将不能通电),然后打开系统时,问题可能会重复出现。

我们的主机使用1.12 .........0 F/W作为类型-c,但我认为它应该设置错误,您能帮您检查pjt设置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edison,您好!

    我将研究一下这个问题,并在进行一些初始测试后回复您。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edison,您好!

    我想询问有关系统应用程序的更多信息。 您的设置如何使用TPS6.5982万,因为我不清楚如何使用它。

    您能否确认在TPS6.5982万通电且未连接到任何设备时,D5 (ThunderboltTm和应用程序FW加载指示灯)是否亮起,以及在连接到具有Thunderbolt功能的设备时,LED是否 闪烁开/关?
     
    此致,
    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将应用程序自定义工具从slvc621o (1.12 .........00 bin文件)更改为 slvc621q (1.12 .........00 bin文件),并尝试在 Thunderbolt DRP主机 高级和标准之间进行多项设置,下面是我的系统信息:

    KBL-H平台

    TBT NVM修订版:20

    TBT驱动程序版本:17.1 .64.250

    PD固件版本:1.12 04.

    PD设置文件:0810.pjt.

    再现步骤:

    1.进入win10

    2.插入TBT设备(良好的TBT集线器,它是采用英特尔PCIe LAN卡的英特尔参考设计)

    3.交流模式进入休眠模式

    4.继续

    5.休眠恢复失败,将显示磁盘扫描,然后进入操作系统。

    6.检查设备管理Thunderbolt PCIe根端口,资源页面显示I/O范围

    7.仅在交流模式休眠时失败

    =========

    设置之前:

    PD固件版本:1.12 .................................................................00

    PD设置文件:0726.pjt.

    1.插入TBT设备(良好的TBT集线器,它是采用英特尔PCIe LAN卡的英特尔参考设计)

    2.电池模式冷启动

    3.检查设备管理Thunderbolt PCIe根端口,它无法被枚举

    4. PCIe根端口显示 USB根集线器,就像我发布前一样。

    =========

    我认为应该是PD设置错误的问题,但我尝试了标准设置(0810.pjt),但仍然失败...

    之后,我从0810 F/W刷新到0726 F/W,然后再刷新到0810,发生了神奇的事情,整个问题消失了,但当我进入BIOS调用GLOBE RESET时,它将返回到0810失败现象。

    我们的预期PD行为:

    仅电源5V/3A输出,

    无电源 接收器输入(无PP_HV和PP_EXT),

    支持显示输出(仅应使用DFP_D,引脚分配CDE),  

    就是这些。

    但我无法确定"USB RP Enable"(启用USB RP)的含义是什么?

    在哪些情况下,我们需要检查"USB RP Enable"(USB RP启用)?  

    我将向Omid发送0810 pjt文件,感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edison,您好!

    此问题已通过直接电子邮件支持脱机处理。 我将结束这一话题。

    谢谢!
    Eric