This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:重置机制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617357/tca9548a-reset-mechanism

部件号:TCA9548A

尊敬的专家:

请您确定TCA9548A重置功能的机制是什么? SCL是否发送连续时钟,如9个时钟?

非常感谢您的解释。

谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joyce,

    TCA9548A的重置将重置交换机的所有寄存器。  默认情况下,它将关闭所有信道。  状态机被重置,因此不会卡住。  如果其它信道上有某个信号被卡住,则您可能仍无法与该信道通信。  此部件没有卡在总线恢复中。  您必须打开总线并自行为其它信道上的设备生成时钟。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    Francis Houde