This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:询问HD3SS215 DP和HDMI应用示意图

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617352/hd3ss215-asking-for-the-hd3ss215-dp-and-hdmi-application-schematic

部件号:HD3SS215

大家好,
客户希望将HD3SS215用作DP和HDMI源开关。
下面是结构图。

客户可以遵循哪个示意图来处理HDMI/DP开关应用? 图4添加交流电保护盖,但图7不添加交流电保护盖。

请提供您的意见。


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    这是一个接收器应用程序,对吧?

    SoC是否是一个能够处理双交流耦合DP和HDMI视频的接收器?

    它是否有独立的DDC和AUX端口?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    是的。它是接收器应用程序。

    对于您提出的问题,您的意思是标量需要具备以下能力。 对吧? 如果标量不支持,则此应用程序将不可用。

    1.标量需要同时支持HDMI和DP两个交流耦合信号。

    2.标量需要有分别用于DDC和AUX的端口。

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    DP是交流耦合的,而HDMI是直流耦合的,我还没有见过能够处理这两种信号的接收器。
    但是,HDMI直流耦合可以使交流耦合添加电阻器和电容器,在这种情况下,同一接收器(如FPGA)可以为两种视频协议接收交流耦合信号。
    此外,HDMI具有TMDS_CLK,用于进行时钟恢复,而DP时钟从主通道恢复。

    HDMI使用DDC,它基本上是I2C,工作频率为100kHz或400kHz
    DP使用AUX,交流耦合标准数据速率为1Mbps,faux为720Mbps
    我看到过DDC和AUX的发射器,但没有看到接收器,这并不意味着它们不存在。

    客户必须验证其SoC可以处理这两个协议。

    此致