This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:关于DCP自动模式

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615946/tps2543-about-dcp-auto-mode

部件号:TPS2543

您好专家。

对于持续发布给您带来的不便,我深表歉意。

我有两个关于DCP自动模式的问题。

1.

在DCP自动模式下,有分隔符1和分隔符2。

此模式似乎是通过检测输出电流来切换的,

但这种检测需要多长时间?

检测电流将被检测到多少秒?

二.

当检测到模式切换时,如果输出放电,

数据表中对此进行了说明,但一旦关闭电源开关(FET),

内部放电FET打开,电流流向GND侧您是吗?

还是设置模式后再次打开电源开关(FET)的顺序?

我不熟悉此产品,正在寻求支持。

最好的,富豪

Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nori-san,

    我们将研究这些问题,为您提供更多详细信息。

    谢谢!

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nori-san,

    这是DCP自动模式的顺序和计时。
    1.默认值- TP2543保持在除法器1模式
    2.如果输出电流超过750mA达2秒,设备将放电并切换至除法器2模式

    * TPS2543打开FET并同时设置模式。

    Jaime