This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610,用于反转问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616403/ds125df1610-ds125df1610-for-inverting-questions

部件号:DS125DF1610

大家好,

客户对 DS125DF1610有一些问题。  

问题1:他需要 交叉输入通道和输出通道的P引脚和N引脚。

根据 数据表的7.3 10输出驱动器极性反转,他需要设置 FIR的PRE,MAIN和POST。  

  如果FIR 穿过输入通道和输出通道的P引脚和N引脚,如何设置FIR的PRE,MAIN和POST?

主(FIR_C0_SGN)值,PRE (FIR_CN1_SGN)值和POST (FIR_CP1_SGN)值是什么? 0或1?

FIR_CO[0-5],FIR_CN1[0-5]和FIR_CP1[0-5]是否保留 默认值?

问题2:为了使布局 更方便,他还需要 穿过内部逻辑,如输入1B,然后输出1A; 输入1A,然后输出1B。  

请检查附件。 对于此问题,如何 配置寄存器?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请帮帮我。 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Q1 -要反转数据极性,用户应在观察输出的通道的每个FIR分路器上都有翻转符号。 如果在通道0接收的数据通过交叉点路由到通道1,则用户应调整通道1的FIR设置。

    Q2-下面的示例显示了配置四路0所需的寄存器写入,这样通道0的输入将路由到通道1的输出,而通道1的输入将路由到通道0的输出。

    共享

    注册

    写入

     

    掩码

    注释

    0xFC

    0x01

    0xFF

     

    选择的通道寄存器

    四通道0

    0xFD

    0x00

    0xFF

    0xFF

    0x01

    0x01

     

    0x9B

     

    0x01

     

    0x03

    设置通道0的CDR

    与均衡器输入通道的控制总线接口

    1.

     

    0x96

     

    0x1d

     

    0x3F

    启用交叉点

    切换,启用本地缓冲区,启用多点缓冲区。 设置通道的CDR

    0从接收数据

    eq在通道1中

     

    0xFC

     

    0x02

     

    0xFF

    选择的通道寄存器

    四通道0通道1。 注意全局寄存器0xFD和

    0xFF仍正确配置

     

    0x9B

     

    0x00

     

    0x03

    将通道1‘s多路复用设置为

    从通道0上的EQ接收EQ控制总线

     

    0x96

     

    0x1C

     

    0x3F

    启用交叉点

    切换,启用本地缓冲区,启用多点缓冲区。 将通道1 mux配置为从通道0上的EQ接收数据

    请注意,在此示例中,通道1被分配了对通道0 EQ的主控制。 自此

    通道1是唯一连接到通道0均衡器的通道,它必须具有主控制

    均衡器。

    继续本示例,如果需要切换回正常操作,则为信道

    0从通道0上的EQ获取数据,然后可以简单地禁用交叉点启用位。

    使用交叉时,用户应避免同时关闭本地缓冲区和多驱动器缓冲区

    点。 配置点对点交换机时,用户应同时具有本地驱动器和多驱动器

    缓冲区已启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    感谢你的帮助。 对于第2季度,我已经了解了。

    但对于第一季度,我仍然无法理解。 客户的目的是交叉输入通道的N针脚和P针脚

    或 输出通道。 例如,TX_1A_P为A1引脚,TX_1A_N为B1引脚。 现在客户需要

    设置A1引脚为TX_1A_N,B1引脚为TX_1A_P  

    根据数据表的7.3 10输出驱动器极性反转,他需要设置FIR的PRE,MAIN和POST。  


    如何设置FIR的PRE,MAIN和POST? 您会详细解释一下吗?

    如何配置main (FIR_C0_SGN)值,pre (FIR_CN1_SGN)值和POST (FIR_CP1_SGN)值? 0或1?

    如何配置FIR_CO[0-5],FIR_CN1[0-5]和FIR_CP1[0-5]值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mickey。 我们有一个可捕获所有这些详细信息的再定时器编程指南文档。 请提供您的电子邮件地址,我可以与您分享编程指南。

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rodrigo:

    我的电子邮件地址:mickey-zhang@ti.com