This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:强制数据流使用LP-11

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615868/ds90ub940-q1-forcing-lp-11-for-datalanes

部件号:DS90UB940-Q1

我需要确保数据流处于LP-11 (停止状态),对传入流的控制最小。

1)如果DS90UB940通电时没有传入视频流,则输出数据流是否被驱动至LP-11?

2)是否可以通过注册表设置强制数据网到LP-11?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们收到了您的问题,并分配给应用程序进行审核和回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说传入视频流时,您是指没有连接串行器还是连接串行器,但此处没有视频输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)否
    2)通过间接寄存器禁用CSI-2端口将使数据网进入LP-11