This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:选择电源路径

Guru**** 2616435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616867/tps65982-evm-choosing-power-path

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

您好,TI:

我在C型需要20V 2A电压的应用中使用TPS6.5982万  这是一个完全由C型供电的电源插槽  如果我安装了J6,我得到了5V0和3V0,如果我卸下了PP_EXT跳线,我的主板没有电源。 如果我安装跳线,PP_HV电源通道将不会关闭。

我们目前遇到一个问题,即即使我们选择PP_HV作为电源路径(输入)并禁用PP_EXT,但仍选择了PP_EXT路径。  我正在努力弄清楚为什么这种情况很少成功。

我已验证R10和R11已填充,连接有效。  当我打开J6时,我在20V时没有获得3.3V,5V或PP_HV。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    您能否通过TPS6598x实用程序GUI查看状态寄存器(0x1A)? 我很想知道当您进行此测试时,PP_EXT和PP_HV的状态是什么。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每台交换机似乎都已禁用,但看起来好像正在成功协商活动合同,我看到了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arron:

    由于BUSPOWERZ引脚的设置,在死电池(总线供电操作)中的吸入路径将成为PPEXT路径。 默认情况下,它连接到GND,从而关闭PPEXT路径。 您可以进行轻微的硬件修改以与LDO_1V8绑定,以便在使用无电电池供电时启用PPHV路径。 查看下面的EVM示意图。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jacob,

    我尝试将1.8V电压连接到BUSPOWERZ,但在PP_HV上仍有0V电压,并且我的所有开关都被禁用。 是否可以调用进一步调试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    您是否尝试过加载最新的固件版本? 我将在下图中查看项目。

    您可以在此处找到最新工具的链接:  

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅需确认一下,

    我应该为所选设备选择TPS6.5986万,而不是TPS6.5982万 UFP图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    使用上图中突出显示的项目。 TPS6.5986万配置可以在TPS6.5982万上运行。 但是,TPS6.5982万配置不能在TPS6.5986万上运行。

    雅各布