This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:使用SMBus配置

Guru**** 2617645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617105/tusb4020bi-configuration-using-smbus

部件号:TUSB4020BI

尊敬的:

TUSB4020具有SMBus接口,可用于对设备进行配置。 问题是,此SMBus接口是否可用于动态更改配置(在运行期间动态更改)。 或者只能在初始化过程中进行配置,并且在运行时是静态的

此致,

Wim van der Steeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    集线器已在运行时无法进行配置,集线器仅在开机时检测到SMBUSz上的低电平时才进入SMBus编程模式。
    此致