This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:3.0 集线器

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616989/tusb8041-q1-usb3-0-hub

部件号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB8041

您好,

我使用TUSB8041-Q1设计3.0 集线器。

当我连接单个3.0 1设备时,它工作正常。

但 我同时连接两个3.0 的2个设备,集线器将断开连接。

请告诉我如何解决。

非常感谢!

对我们的尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TUSB8041的任何给定双端口是否会发生这种情况?
    任何给定的两个USB设备是否会发生这种情况?
    两个以上的USB设备会发生什么情况?
    "断开连接"是什么意思? 是否有错误消息/日志?
    您能否分享您的原理图?
    它是在另一个操作系统还是另一个平台上发生的?

    此致