This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:电源

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616984/am26lv31e-power-supply

部件号:AM26LV31E

尊敬的先生:
AM26LV31E是否可以由5.0V而不是3.3V供电?
为AM26LV31E提供5.0V电压会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vcc引脚的ABS最大值为6V。 该设备应使用5V电源工作,但可能不符合数据表中的所有规格。

    此致,