This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S115:TPD5S115

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617164/tpd5s115-tpd5s115

部件号:TPD5S115

尊敬的先生:

有一个客户项目使用TI的TPD5S115YFFR HDMI电平转换器,我们对此有疑问。

输入5V至VBAT引脚时,输出电压VOUT位于数据表中定义的范围内:[4.9V,5.13V]

但是,当将输入电压更改为大约5.5V (也在[Vt, 2.3 5.5 的范围内)时,我们发现测得的输出电压是在5.5 周围,高于数据表中定义的值。

虽然图6显示了VOUT和VBAT之间的曲线,但它无法判断输出电压应该是多少。

根据图示,如果输入电压约为5.3V,输出电压将高于5.13V。

这也是一个令人困惑的部分,即结果与规格不符。

您能帮助澄清一下吗?

谢谢,Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩
    感谢您的观察。 我会研究这个问题。

    Cameron